This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:GUI 无法找到端口

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MSP430FR2355, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194242/mcf8316aevm-gui-can-not-find-port

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMSP430FR2355

尊敬的 FAE:

首先、这个 PCBA 是由我自己修改和制作的。

此图 示不正确。 但是当我打开计算机设备 管理器时,我可以找到 “CH343 (COM9)”

为什么端口 CH343? 因为我用 CH343替换了 FT232RL,

我想问 MCF8316A GUI 是否只能识别  FT233Rl 的端口? 否则,有什么驾驶的事情不起作用?  

除了找不到端口外、一切都正常。

最后、非常感谢您的回答。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 只能识别 UART/FT232RL。 例如、MCF8316AEVM 使用 FT232RL 与 MSP430FR2355通信、后者与 MCF8316A 通信。

    您可以尝试使用评估模块(EVM)与电路板上的器件通信。 在编译之后、我将继续了解有关如何执行此操作的更多信息。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 MCF8316AEVM 对 MCF8316A 进行编程、请按照以下演示中的说明进行操作。

    e2e.ti.com/.../Programming-MCF8316-using-MCx8316AEVM.pptx

    最棒的

    Robert