This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:故障低电平有效。 状态寄存器指示 UVLO (欠压锁定)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193836/drv8711-fault-is-active-low-status-register-indicates-uvlo-under-voltage-lock-out

器件型号:DRV8711

我们将开始使用3个 DRV8711来驱动3个步进电机的第3期 PCB 的生产。

DRV8711由24V 电源供电、存在24V 电压且噪声低于140mV 时保持稳定。

问题1和问题2 PCB 正常工作、用于通过 CE EMC 标准。  问题3 PCB 是对电源的微小更改、以降低噪声。

所有3个 DRV8711都具有故障输出有效(低电平)。  状态寄存器表示 UVLO 处于激活状态。  我已尝试通过向状态寄存器写入0来清除该位、但它会立即变为活动状态。

在发出复位信号之前、我已确保睡眠处于非活动状态(高电平)并有延迟。

如果 VM 为24伏、会导致 UVLO 的原因是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题、它可能对其他设计人员有用。  我们已经填充了运算放大器、用于由 V5输出供电的电流测量。  这些组件互换了 VSS/VDD、这意味着我们下拉了 V5稳压器。  这导致 VM 欠压锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    很高兴看到问题得到解决、感谢您分享反馈。

    最棒的

    Akshay