This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:来自耦合到逻辑电源(VDD)的驱动器电源(VM)的噪声

Guru**** 2482125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194909/drv8912-q1-noise-from-driver-supply-vm-coupling-into-logic-supply-vdd

器件型号:DRV8912-Q1

您好!

我们在某些设计中使用 DRV8912来驱动电机和其他电感负载。  我们看到、当驱动特定负载并将其打开和关闭时、逻辑 VDD 轨(在我们的情况下为3.3V)上会出现一些噪声。

例如、当我们使用 PWM 但全占空比驱动电机时、image1是3.3V 网络的交流耦合走线。

Image2是同一电机、但以~50%占空比驱动。

图像3 显示了当电机最初打开时、3.3V 网络上的瞬态(在电源稳定的图左侧、DRV 不会驱动任何电流)。

在每种情况下、PWM 频率为2kHz。  我们在3.3V 网络上看到的噪声大约为该频率、但也是如 image4所示的较低频率、这大概与电机速度有关(因为其中心位置随着 PWM 占空比的增加而增加):

我的问题是、我们是否需要注意或建议使用任何特定的隔离或滤波来防止此噪声耦合回 VDD 电源?

非常感谢、

Ollie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我的第一个问题(1)。

    一个相关问题(2):
    VM 电源上的任何大型过流事件是否可能会以任何方式反馈并损坏 VDD 电源?  例如、其中一个电机驱动器电源短路导致 VDD 电源短路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您的提问。  

    有几种可能。

    首先、我建议检查 VM 并使其稳定。 如果 VM 纹波较大(~>500mV)、则可以尝试增加 VM 线路上的大容量电容。(例如添加~470uF)。 它可能会有所帮助。

    2.建议将1uF 电容靠近 VDD 引脚。

    3 PCB 布局。 这里是数据表上的示例。 如果 VM 或一些 OUTx 交叉穿过 VDD 线路、则可能会导致耦合。

    只要低于最大输入电压、VM 电源就不会损坏 VDD 电源

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的回答。
    我 将检查 VM 上的纹波。  我们在每个 VM 输入上都有10uF 和100nF 去耦、但根据您的建议、这似乎是不够的(该网络上有100uF 的大容量、但不直接靠近芯片)。

    2、我们有接近 VDD 的100nF 电容、我们可以增大这个值。

    3. 我们将进行检查,谢谢。

    关于"VM 电源不会损坏 VDD 电源、只要低于最大输入电压即可。" 我假设您在谈论数据表中的最大额定值(VM 为40V、VDD 为5.75V)?

    非常感谢、

    Ollie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ollie、

    感谢您的反馈。  

    3、是的、我指最大绝对值

    此致

    Shinya Morita