This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:8714

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193748/drv8714-q1-8714

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

这一增益系数意味着什么? 选择较大的还是较小的值更好?

对于 我的第二个问题、当我调节 PDR 时、每个位的步进电流值是否相同? 它是否与上面的增益系数有关?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将在24小时内对其进行审核并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 PDR 正在尝试找到符合目标 tDON 的最佳 IPRE_CHR 电流电平。 这是用于查找最佳 IPRE_CHG 电流的反馈环路系统。 然后、该增益系数决定在一个周期内将 IPRE_CHR 增加多少。 通常、较低的增益最好进行设置。 较低的增益可能会使系统环路稳定。   

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

     调整 IPRE_CHR 时、电流是否根据 Idrvn 齿轮的变化变化变化?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您的提问。

    IRE_CHR 和 IDRVx 是独立设置。 请参阅数据表8.3.4.4

    此致

    Shinya Morita