请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 尊敬的团队:
随附的文件是 DRV8243HQRXYRQ1电路 、此前已对此电路进行过审查。
我们尝试控制电机 、但不可行。
下面是我们的逻辑测试。 它满足真 值表请求。
但是、电机 +/电机-的电压电平不正确。
您能帮助检查此问题吗? 谢谢。
VM:12V
STEER1_IN1_C:3.3V
STEER1_IN2_C:0V
motor1_DRVOFF:0V
motor1_SLEEP_C:3.17V
motor1_FAULT#_C:0V
STEER1_Motor+:0.378V
STEER1_Motor-:0.378V



非常感谢、
Jimmy