This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:关于电机电流设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194652/drv8805-about-motor-current-settings

器件型号:DRV8805

我使用 DRV8805PWP 来控制单极步进电机。 当电机运行时、nFault 信号下降至低电平。 OCP 似乎是原因。 是否有方法可以调节电机驱动器的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    遗憾的是、OCP 是固定的、无法在此器件中增加。  您是否测量了输出电流以确认它确实是 OCP 故障?

    此致、

    Pablo Armet