This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:DRV8812

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193811/drv8812-drv8812

器件型号:DRV8812
DRv8812驱动器的峰值电机驱动输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    电机驱动器峰值电流范围为1.8A (最小值)至5A (最大值)。 DRV8812在检测到电流高于1.8A 时将关断输出、并且能够承受高达5A 的电流、瞬态电流小于1µs μ s。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我们是否可以将 DRV8812用作直流电机驱动器而不使用电流设置、衰减和固定电流等额外功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的。 DRV8812可驱动多达两个电机。

    此致、

    Pablo Armet