您好!
我使用的是具有软件死区时间的栅极驱动器 DRV8323、对计时行为有一些疑问。
- t_drive 到底从哪里开始? 在输入信号变化或传播延迟之后、当驱动器开始设置 I_DRIVE 电流并且栅极-源极电压开始变化时?
- 下图显示了1000ns 的软件死区时间、200ns 的 t_dead 和4000ns 的 t_drive。
两个光标标记了高侧 FET (红色)的信号变化与栅源电压开始上升的点之间的时间。
此时间的来源是什么? 我希望 在这里看到一个传播延迟。
您可以在此处描述 DRV 时序行为吗?
- 下图显示了1400ns 的软件死区时间、200ns 的 t_dead 和1000ns 的 t_drive。
选择时序时、当 t_drive 已经结束时、高侧 FET (红色)的开关脉冲(数字4)会出现。
我们在这里可以期待哪个时序(标有光标)?
提前感谢您的回答
Tobias Widmann