This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:PVDD 电压为50V 时、电源电流应该是多少?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195088/drv8412-when-the-pvdd-voltage-is-50v-how-much-should-the-supply-current-be

器件型号:DRV8412

大家好、

PVDD 电压为50V 时、电源电流应该是多少?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katharine、

    该器件在250ns 持续时间内的最大峰值电流为9.6A 峰值。 一旦电流超过9.6A 并持续250ns、该器件将关断以保护自身免受过流应力的影响。

    此致、

    Pablo Armet