This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:是否需要续流二极管和电阻器?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195274/drv8860-freewheeling-diode-and-resistor-needed

器件型号:DRV8860

你(们)好

在为使用 DRV8860的8个电磁阀设计驱动器时、我想问、我是否必须在每次输出时都考虑添加一个与电阻器并联的续流二极管、以充当续流二极管、从而耗散电磁阀磁场中存储的能量 一旦阀打开、我们也会打开、即使在 PWM 模式下也是如此。

如果是冷、请建议使用一些公式来计算由24VDC 驱动且最大电流为150mA 的阀门的电阻值和二极管特性?

此致、谢谢。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    根据数据表中的方框图、这些二极管已经内置。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我已经在数据表中看到了这一点、但想知道是否还需要外部器。 再次感谢。