This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:按下"READ EEPROM"键后、它断开连接并出现此错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196169/mcf8316aevm-after-i-press-read-eeprom-it-disconnects-and-comes-up-with-this-error

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A
您好!
2月14日、来自台北、亚洲的 T/I 客户服务需要我们为 产品工程师撰写此问题。
订单号:T03841800
日期:2023年8月2日
项目:MCF8316AEVM、 MCF8316A 三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块
键入:Tool
问题:
我们刚刚收到了您提供的开发板、但在使用开发板1天之后、开发板不再工作了。
我可以连接到目标(连接了硬件)、但无法读取或写入电路板 EEPROM。 它出现错误并断开连接。
您能告诉我在哪里可以获得有关此问题的支持吗?
*COM3:9600硬件已连接。
*器件 connectivity.pl对 GUI 进行了重新演示时出现问题。
*按下 Read EEPROM 后,它断开连接,并出现此错误。
我们在台北。
此致
Lisa  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    我看到您已有一个单独的帖子、但有完全相同的请求。

    我会提醒团队注意其他请求、但会关闭这个请求、以便我们的努力都集中在一个地方  

    此致、  
    Andrew