This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:SPI 通信和 PVDD_UVLO 问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183938/drv8305-spi-communication-and-pvdd_uvlo-issue

器件型号:DRV8305

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户为 stm32f401+dvr8305设计了电机驱动方案。 dvr8305外设电路是根据数据表中的8.2典型采样值、Vcc=3.3V、PVDD=12v 而构建的。  

1) 1) 使用 STM32芯片与 dvr8305进行 SPI 通信只能用于读取、不能用于写入。 例如、在上电一秒后、dvr8305由 EN 栅极引脚高电平和 nfault 引脚高电平初始化。

对于 SPI 输入0b1 1001 000 0000 0000、器件返回0b0 0000 000 0010 0000。 对于 SPI、输入0b0 1001 010 1010 0000、对于 SPI、输入0b1 1001 000 0000 0000 0000 0000后、器件返回0b0 0000 000 0010 0000。  

2) 2) dvr8305由 STM32单片芯片驱动、使用 ST Corporation 的电机驱动解决方案。 但是、启动时出现问题、电机在开环阶段开始时停止、nFault 引脚变为低电平、SPI 通信后地址0x1的值为0b100 1000 000。 地址0x3处的值为0b100 0000 000。 这可能是由于 PVDD 欠压造成的、但由于第一个问题仍然存在、因此无法解决第二个问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    感谢您将问题发布到 E2E 电机驱动器论坛!
    我们的一些团队成员目前是 OOO、我们将在假日期间提供服务、但我们将在本周晚些时候返回以解决您的问题/疑虑。  

    请预计他们在该时间段内会做出响应。 谢谢  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您的客户是否可以共享 SPI 通信引脚(SDI、SDO、SCS 和 SCLK)的波形?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia、

    感谢您的支持。

    我担心他们无法分享波形、因为客户没有现成的测量工具。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    今天是 TI 假日、但我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的耐心等待。

    从启动到 nFault 引脚变为低电平时、我建议客户监控 PVDD 电压和 nFault 引脚。 这将有助于确认客户遇到 PVDD 欠压情况。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    只需查看此问题是否已解决或是否有任何其他问题。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia、

    我没有从终端客户处获得任何更新、我们现在可以关闭此主题。

    谢谢、此致、

    樱桃