This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:120度相移代码 drv833rs

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191051/drv8353rs-evm-120-degree-phase-shift-code-drv833rs

器件型号:DRV8353RS-EVM

朋友们、您好!  

用于6 PWM 模式的 drv8353rs 120度相移代码和无传感 BLDC 电机控制代码将我发送出去

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    以下是为此器件提供的固件链接、用于将器件与 GUI 连接: https://www.ti.com/lit/zip/slvc736 

    • 注意:此代码旨在与 DRV8353Rx-EVM 随附的 ISO-F28027F MCU PCB 配合使用

    以下链接指向为 DRV8353Rx-EVM 提供的 GUI: https://dev.ti.com/gallery/search/drv8353 

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。

    现在关闭线程。

    最棒的

    ~Alicia