This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:电荷泵未激活

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190399/drv8323-charge-pump-not-activating

器件型号:DRV8323

我无法使 DRV8323H 正常启动和运行。  nFault 线在激活使能输入后的6us 内变为低电平。  是否有需要应用于芯片以使其运行的特定时序序列?   

 

我从芯片上进行的一些测量:  
VM (引脚4)为~28V
VDRAIN (引脚5)为~28V
VCP (引脚3)电容放电至0V
DVDD (引脚33)为~4V
nFault (引脚25)在使能变为高电平的6uS 内为0V
使能(引脚30)为3.3V
INLc (引脚39)为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    更确切地说、当您启动器件并监控 VCP 引脚上的电压时、您提到 VCP 会放电至0V? 当 nFault 引脚变为低电平时、您是否能够共享监控 VCP 引脚电压的波形?

    此时、您似乎正在经历 VCP 电荷泵欠压锁定(CPUV)(请参阅第8.3.6.2节 VCP 电荷泵欠压锁定(CPUV)以了解更多详细信息)、波形将有助于确认这一点。  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    我同意电荷泵不工作。  这是 启动时芯片的示波器捕获。  

    通道1是 VM

    通道2是 VCP

    通道3为 nFault (出于某种原因、它在使能端切换为3.3V 之前为高电平-它当前为低电平)

    我认为 VCP 通过示波器探针放电。   

    让电荷泵启动是否有技巧?  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    电荷泵出现欠压(CPUV)的原因有几个:

    • 电荷泵存储电容器可能放置在离器件太远的位置、电流环路过大、 电容过小或因温度或电压偏置而电容降额
    • 栅极驱动器输出要求的平均栅极驱动电流高于器件电荷泵的电流能力
    • 如果电荷泵用于驱动外部负载、例如电源截止开关 MOSFET、则电荷泵上的外部负载电流过大

    有关如何调试 CPUV 的更多信息、请参阅以下常见问题解答:

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。

    现在关闭线程。

    最棒的

    ~Alicia