This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXTL-DRV8323RH

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195635/boostxtl-drv8323rh

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RHMSP-EXP430F5529LP

各位专家:  

我有这两个 EVM 套件:BOOSTXL-DRV8323RH 和 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad。

当我连接到电机并使用 DRV8323RH GUI 设置所有测试环境时。 它易于使用。  

但是、当我使用无传感器 FW 时、当速度低于或等于20%时、我始终触发"失速故障"。  

如果我使用有传感器的 FW、它在启动期间始终触发"失速故障"、并且无法旋转。  

是否有任何有关电机"失速"的文档可供参考? 如何解决?

谢谢