This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:退出睡眠时的 FaultN 运行

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196834/drv8832-faultn-operation-when-coming-out-of-sleep

器件型号:DRV8832

从7.3.2开始、我知道每次离开睡眠模式时都会有一个错误的 FaultN 脉冲-这是非常频繁的!  

下面的草图是否正确理解?  

离开睡眠模式时、如何区分真正的故障和错误故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    退出睡眠模式时逻辑器件的启动时间为~1ms。  n 在此期间故障毛刺脉冲低电平可以忽略。  之后、它应该是真实的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下。