This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:DRV8212烧坏

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196099/drv8212-drv8212-burned

器件型号:DRV8212
您好、
在设置半桥模式并在测试

U6 (电路右侧)期间增加电机电压后、用于低侧烧坏。

它在带 CPU 的电流监控器中大约为4.4A。


从数据表具有4A 保护和最高193°C 保护的事实

可以看出、我测试了保护功能并将其烧毁。

由于保护功能不起作用、是否有任何方法可以使用保护功能? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该保护旨在防止输出端发生直接短路。  我不理解您是如何测试这种情况的、但我认为还有其他事情在进行。

    接地路径中电阻器上的压降是多少?  该电压应小于0.5V、以避免损坏我们的 IC。  大于此电压将导致 PowerPAD 接地引脚和器件接地引脚(GND)之间的接地分离过多。

    此致、

    Ryan