This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:PWM 控制模式

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195280/drv8876-q1-pwm-control-mode

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876

尊敬的 TI 支持团队。

我想在将 PWM 从微控制器输入到驱动器 IC 的同时、在"PWM 控制模式"下切换旋转方向。

在这种情况下、我是否需要分别将 IN1和 IN2连接到微控制器的 PWM 端口?

・在正向方向上、IN2开关0/1→IN2为 PWM
・反向、IN1开关0/1→IN1为 PWM

即使您是高阻态(滑行)非负荷型、
・在正向方向上、IN1开关0/1→IN1为 PWM
・反向时、IN2开关0/1→IN2为 PWM

我们知道这一点、但如果出现错误、我们希望得到建议。

附加 Excel 文件
e2e.ti.com/.../DRV8876_2D00_Q1-Japanese-to-English.xlsx

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUYama San

    感谢您的提问。

    PWM 模式可在您的电子表格中使用"制动关闭占空比"。

    正向方向为・Ω、IN2 = PWM IN1 = 1
    ・Ω 反向、IN1 = PWM IN2 = 1

    PWM 模式可在您的扩展表中使用"滑行关闭占空比"。

    ・Ω、在正向、IN1 = PWM IN2 = 0
    反向为・Ω、IN2 = PWM IN1 = 0

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    感谢您的回答。
    我们已回答客户有关 PWM 控制模式下的制动器关闭占空比和滑行关闭占空比的问题。
    此外、如果客户有疑问、请向我们提供您的建议。

    此致、
    Hiroaki Yuyama