请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8830 根据规格表、I2C 线路在输入高电平时需要超过 VCC 的50%、因此在具有4节电池用于主电源的3.3V 系统中(假设最大电压为6.8V)、需要在微控制器和 DRV8830之间的 I2C 线路上进行电平转换。 是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
[引用 userid="332108" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196986/drv8830-level-translation-required-for-6-8v-supply ]微处理器 和 DRV8830之间的 I2C 线路需要进行电平转换。 这是正确的吗?它取决于 MCU 输出逻辑电平、您的电池 VCC 最小电压是多少? 6.8V 是否为最大电池电压、而不是更低?
对于逻辑低电平输入,最坏的情况是 VCC=6.8V,则 MCU 输出应为0.25 * 6.8 = 1.7V 或更低
对于逻辑高电平输入、MCU 输出应为0.5 * 6.8 = 3.4v 或更高。 如果确实如此、则需要电平转换器。
Brian