此电路用于驱动有刷直流电机。 扭矩输出不符合预期、电流跳闸似乎经常关闭器件。 电流传感器是否过大? 原理图是否正确? 应使用慢速衰减模式还是快速衰减模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

此电路用于驱动有刷直流电机。 扭矩输出不符合预期、电流跳闸似乎经常关闭器件。 电流传感器是否过大? 原理图是否正确? 应使用慢速衰减模式还是快速衰减模式?
您好、Randall、
是否有更高电容的电容器连接到 VM? 建议在 VM 上使用0.1uF 和最小10uF 的电容器。 这是我对原理图的唯一反馈。
[报价 userid="524847" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194468/drv8231-insufficient-motor-torque "]扭矩输出不是预期的、当前跳闸似乎经常关闭器件您能否发送 nFAULT 波形和输出电压/电流? 我需要确认故障是 OCP 还是由于其他类型的故障。
此致、
Pablo Armet
您好、Randall、
[引用 userid="524847" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194468/drv8231-insufficient-motor-torque ]\n 扭矩输出不是预期的、当前跳闸似乎经常关闭器件。 电流传感器是否过大? [/报价]您期望的电机电流是多少? 此电路设计将电流限制设置为2.5A。
[引用 userid="524847" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194468/drv8231-insufficient-motor-torque "]是否应使用慢速或快速衰减模式?这取决于应用程序,我不知道它是用于什么-停止和前进位置控制,或运行风扇或泵时的速度控制? 如果它是惯性负载较高的速度控制电机、则不要使用快速衰减模式、因为它将在 PWM 关闭周期内以更高的速度进入 VM。 无输入、无输出。
Brian
您好、Randall、
[引用 userid="524847" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194468/drv8231-insufficient-motor-torque/4505448 #4505448"]电机的堵转电流为550mA。 我希望电流低于该电平。 电机用于停止和启动位置控制、并驱动齿轮箱。[/报价]您从何处获得550mA 的电机堵转电流-测量的电机堵转电流、或从电机数据表中获取的电流? 我不明白、如果堵转电机电流仅为550mA、那么为什么会触发2.5A 跳闸?
如果您希望将最大电机电流限制在550mA、则需要更改 Vref 或 R5 (Rs)以提供550mA 限制。
Brian
BTW、它称为持续失速电流。 这里的关键字是连续的。
Brian
电机的额定电压不像 VCC=5V 的芯片;是的、如果您愿意、您可以以12v 的电压驱动电机、只需确保电机温度不超过规格。
如果您想解决此问题、请提供电机完整数据表。
Brian
电机不是在12V 电压下驱动、而是使用 PWM 和5/12占空比驱动。 请查找随附的电机数据表。
e2e.ti.com/.../kysan_5F00_motor_5F00_1150221_2D00_09.19.2022.pdf
如果 VM = 12v、PWM = 5/12占空比、且该电机具有9欧姆绕组电阻、则电流不应超过550mA、因此切勿超出2.5A 限值。 您如何知道 DRV 因过流或 UVLO 或 TSD 关断?
当电机关闭时、请在引脚 VM 上执行示波器捕获。 VM 上的电容仅为0.1uF? 对于逻辑芯片来说、0.1uF 是可以的、但对于电机驱动器电源而言、这还不够。
Brian