请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 在使用通用电机控制实验室驱动电机时、我正在测量异常高的电流(~40A)值。 我的电机的标称电流为7A、失速电流为150A。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用通用电机控制实验室驱动电机时、我正在测量异常高的电流(~40A)值。 我的电机的标称电流为7A、失速电流为150A。

您好 Jagbir、
感谢您发帖给电机驱动器论坛!
您的 IDRIVE 设置可能太高、我建议降低它。
以下常见问题解答是 调试的绝佳资源: [常见问题解答]《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》
最棒的
~Alicia