This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197191/drv8305-drv8305

器件型号:DRV8305

您好!  

我正在使用 DRV8305处理电池供电型应用(3S、锂聚合物)。 我想知道硬件设计前景下的电源定序。 由于 DRV8305N 需要为内部电流感应放大器的 VREF 引脚提供3.3V 电源。 我应该考虑这里的电源定序吗? 哪个电源应该首先提供(Vref 上的3.3V、或 PVDD (电池电源))? 还是没关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您发帖给电机驱动器论坛!

    我建议先提供 PVDD。

    最棒的

    ~Alicia