This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:100us 延迟跟进/确认

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195037/mct8316a-100us-delay-followup-confirmation

器件型号:MCT8316A

您好!

我对此还有一个问题、但原始线程已锁定。 因此、我创建了100us 延迟、如下所示(显示了 SCL):

我仍然存在的问题是、器件寻址级和第一个实际字节之间没有延迟、即前18个时钟周期。 这是个问题吗? 我衷心希望不要这样做、因为、AFAIK、STM32 HAL I2C 驱动程序库不提供任何创建方法。

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我会 尽快就此作出回应!

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    每个字节之间必须有一个延迟。 针对这种情况的最佳权变措施是将时钟频率更改为10kHz 以产生该延迟。

    最棒的

    Robert