This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424的隔离

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195904/drv8424-isolation-for-drv8424

器件型号:DRV8424

大家好、团队、

我们在 设计中使用的是 DRV8424PWPR 器件。 我们的系统中有两个 GND。 一个是电源 GND、 另一个是数字 GND。 我们已将电源 GND 用于所有高电流应用。  我们需要在 DRV8424PWPR 中将电源 GND 与数字 GND 隔离。 两个 GND 的主要原因是隔离电机的噪声。    您能否建议我们如何在 DRV8424PWPR 中实现电源 GND 和数字 GND 之间的隔离? 如果我们要使用两个不同的 GND、应在何处连接 DRV8424PWPR 的焊盘。 请提供您的意见。 还随附了 schematics.e2e.ti.com/.../MOTOR_5F00_DRIVER-TI.pdf 的 PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    感谢您的提问。 我们很快会回复您。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="550309" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195904/drv8424-isolation-for-drv8424 ]2个 GND 的主要原因是隔离电机的噪声。 [/报价]

    将电机噪声与什么隔离开来? 对于 DRV8424芯片、GND 和 PGND 引脚应连接到散热焊盘 GND。 因此、DRV 芯 片应该只有一个共用接地、此接地被连接至星点的系统接地、而其它系统接地(模拟系统或者其它 MCU 系统)全部连接在这个单星点。

    在 DRV 芯片上将 GND 和 PGND 分为两部分是没有充分理由的。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    如 Brian 所述、最好在驱动器上使用公共 GND、而不是分离 GND。 当您希望重定向电路板上敏感组件的高噪声时、通常使用分离 GND。 一个示例可能是将数字 GND 与电源 GND 分离、以防止损坏数字组件。

    此致、

    Pablo Armet