This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动2个 BDC 的解决方案

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197602/solution-to-drive-2-bdcs

主题中讨论的其他器件:DRV8305-Q1

大家好、

您是否有任何参考资料解释以下连接?  

此外、我们是否有可驱动2个 BDC 的 BDC 电机驱动器?

此致、

山本修本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shusnuke  Yamamoto、您好!

    感谢您发帖给电机驱动器论坛!

    以下参考设计使用 BLDC 驱动器 DRV8305-Q1器件来驱动2 个独立的有刷直流电机: TIDA-01330

    最棒的

    ~Alicia