This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何使用特定的 ESD 枪参数?评估8889是否能够通过 ESD 测试

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197711/drv8889-q1-how-to-evaluate-whether-8889-can-pass-esd-test-with-specific-esd-gun-parameter

器件型号:DRV8889-Q1

根据数据表、所有引脚均可通过 HBM 2000V。HBM ESD 枪的电路为100p + 1.5k。

现在、在 AOUTx/Boutx 上进行了8000V、150p+330R ESD 测试的新案例、我们在每个引脚上添加了一个电容4.7nF (C2)、用于 ESD 保护。 此 PIN 是否可以通过上述8000V?如何进行计算/仿真?
根据我的理解、IC 中有一个内部齐纳二极管或类似的器件来钳制电压尖峰。该齐纳二极管的功率电容器以及 C1 R1 C2可确定电压电平可通过的高电平。

通过检查我的观点、如果有任何缺失、请纠正我。请提供 ZD1的参数以供进一步分析。非常感谢!