This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:可靠性测试?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197396/drv8256-reliability-testing

器件型号:DRV8256

团队、

客户希望更好地了解与我们的"可靠性测试"相关的 DRV8256特定测试 TI.com 页面:
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html
https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=DRV8256PRGER&cpn=&partNumber=DRV8256PRGER#resultstable

我们能否分享有关在 DRV8256上执行的实际"可靠性测试"的一些详细信息?
在这些应力测试期间、是否对输出施加了一些负载? 测量对象是什么?
我们能否分享一些测试结果的数字/数字?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    可靠性测试是使用器件特定字符和验证数据进行的通用测试。 您链接的两个页面提供了客户了解可靠性测试所需的所有信息。 电气特性表中给出了特性测试条件。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢您在论坛中提出此问题。

    在链接中、仍然不完全清楚、或者很难理解从功能方面执行测试的方式。
    为了简化问题、是否有任何负载连接到芯片(因为它是电机驱动器)、还是仅连接到有源芯片? 如何验证芯片的功能?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darko:

    [引用 userid="553211" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197396/drv8256-reliability-testing/4515246 #4515246">为了简化问题、是否有任何负载连接到芯片(因为它是电机驱动器)、还是仅连接到有源芯片? 如何验证芯片的功能?[/quot]

    对于一些可靠性测试、加载了驱动程序。 例如 HTOL (高温 使用寿命)。 对于其他测试、驱动程序未加载。 您可以找到针对该器件执行的鉴定测试列表以及每个器件使用的测试标准(https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DRV8256PPWPR)

    上面的链接列出了此器件的所有资质审核测试和数据。  

    此致、

    Pablo Armet