This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:静音模式下的热关断

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195749/drv8462evm-thermal-shut-down-in-silent-mode

器件型号:DRV8462EVM

大家好、

即使 器件未发热、客户也收到了有关 DRV8462EVM 的热关断通知。

器件在静音模式下运行。

您以前是否观察过这种行为?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    是否仅显示热关断故障? 器件是否已损坏、您是否仍然能够旋转电机?

    在此之前、电机工作正常吗? 如果是、此测试中有哪些变化?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    第一个我不确定、但我认为是这样。 器件未损坏、仍在工作并能够旋转电机。 是的、电机在我们仅在启用静默模式时才意识到的主题之前一直在运行。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    了解引发了哪些故障以调试该问题会很有帮助。 此外、您是否碰巧在发生过热关断时测量外壳温度? 这种情况的发生频率如何、您是否在每次进入静音衰减模式时都过热关断? 您是否在 新 EVM 上测试过此问题以查看是否发生此问题?

    使用的 PWM 频率是多少?  

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay
    我再现了一个措辞议案23H2076-400马达的情况。 外壳完全冷、我可以将手指放在上面(在开始错误后不到1秒、外壳温度范围为30-40°C)。

    此致  

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay
    我再现了一个措辞议案23H2076-400马达的情况。 外壳完全冷、我可以将手指放在上面(在开始错误后不到1秒、外壳温度范围为30-40°C)。

    此致  

    Andreas

    配置 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看秒后的错误恢复:

    e2e.ti.com/.../DRV84x2_5F00_DRV82x2_5F00_DRV89x2_2D00_EVM_2D00_GUI-_2D00_-Google-Chrome-2023_2D00_02_2D00_17-13_2D00_46_2D00_56.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    您可以尝试使用我们较新的 GUI 网站 :https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.0/

    然后尝试通过依次转到"File"和"Program device"来更新固件(EVM 用户指南中也显示了相应的步骤)。

    请确保衰减模式为智能调优纹波控制。

    我还建议降低目标速度和加速度、以查看这是否会改善结果。

    此外、是电机旋转直至热关断、还是电机在关断前卡住。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、我在更新固件后再次进行了测试。  热关断没有再次恢复。 此致 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres、

    很高兴听到这个问题似乎已经消失。

    如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    最棒的

    Akshay