This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:DRV8251

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198351/drv8251-drv8251

器件型号:DRV8251

是否可以使用碳膜电阻器、例如0.2欧姆1W、最大值为 数据表中所述的1.9A 电流? 金属膜电阻器(低于1欧姆)在本质上是电感的。

谢谢、

Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    [引用 userid="38179" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198351/drv8251-drv8251中的说法]是否可以使用碳膜电阻器、例如0.2欧姆1W、最大值为1瓦 数据表中所述的1.9A 电流?

    只要额定功率足够、就可以使用碳素电阻器。 在这种情况下、I2R 损耗将为0.722W、小于1W。

    此致、

    Pablo Armet