This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:斩波电流

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197927/drv8825-chopping-current

器件型号:DRV8825

大家好、

根据数据表、当 TI DRV8825 Vref (在引脚12和引脚13上)设置为1.03V 时、计算出的斩波电流2.06A

(数据表第12页)

*注意:我们的设计 R.sense = 100mΩ。

**注:请参阅附件以了解我的计算结果。

但是、客户仅测量了1.28A (rms)。

如果手动测量、则4A (峰峰值)= 1.41A (rms)。 电流仍不接近2A。

请参阅随附的计算:e2e.ti.com/.../calc-_2D00_-TI-_2D00_-DRV8825.xlsx

您能否检查一下公式是否正确、或者我的客户是否遗漏了任何内容?  

谢谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    计算正确。 我只是认为客户对 I_CHOP 电流有误解。 这是最高阶跃下的满量程电流(100%)。 在本例中、这将是2.06A (4.12A 峰峰值)、与示波器上的测量值相匹配。  

    此致、

    Pablo Armet