This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:DRV3256-Q1 HTQFP 64封装的 IC 插座

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196541/drv3256-q1-ic-socket-for-the-drv3256-q1-htqfp-64-package

器件型号:DRV3256-Q1

大家好、团队、

您能告诉我 DRV3256-Q1的 HTQFP 64的 IC 插座吗?

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    我需要检查我们提供了哪些信息以及可以分享哪些信息、请在本周结束前提供。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam-San!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    您是否正在寻找要订购的套接字器件型号? 插座的用途是什么? 谁将使用它?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    是的、他们正在查找套接字器件型号。 用于评估。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    感谢您提供的信息! 今天是 TI 在美国的假日、我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony