This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-MINI:能否使用 DRV2625EVM-MINI 控制 PeizoHapt 模块- PHUA3015-30A-21-000??

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-MINI, DRV2625, DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198619/drv2625evm-mini-can-i-use-drv2625evm-mini-to-control-peizohapt-module---phua3015-30a-21-000

器件型号:DRV2625EVM-MINI
主题中讨论的其他器件: DRV2625DRV2667

 有 PeizoHapt 模块- PHUA3015-30A-21-000和我一起、所以我只是想知道使用  DRV2625EVM-MINI  是否可以控制 PeizoHapt 模块。 如果是、那么我应该使用 I2C 或其他输入方法?
如果您建议 I2C、您可以与我分享所需的寄存器详细信息和输出设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    DRV2625不能与您拥有的换能器配合使用、因为它是压电式的、DRV2625专为 LRA/ERM 换能器而设计。 您将需要诸如 DRV2667之类的器件、它是一款压电式驱动器、使用 I2C 进行通信和配置、并具有软件工具、可简化编程。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生