This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:如何在没有 PWM 的情况下驱动极化电机?

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, DRV2624, DRV2604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193689/drv8601-how-to-drive-a-polarizing-motor-without-pwm

器件型号:DRV8601
主题中讨论的其他器件: DRV2624DRV2604

大家好、

客户想知道如何 在没有 PWM 的情况下驱动极化电机? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的触觉专家不在办公室、因此请耐心等待、因为响应会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry、您好吗?请在此详细说明问题吗? 目标是什么?  

    数据表的第7.4节:"DRV8601是具有差分输出的模拟输入。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="242145" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193689/drv8601-how-to-drive-a-polarizing-motor-without-pwm/4501138 #4501138]\n 您可以在此处详细说明问题吗? 目标是什么?  [/报价]

    客户的主 GPIO 端口不具有 PWM 输出功能、如何在此用例中设计电路?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用 GPIO 进行驱动、则必须使用另一个具有触发器的触觉设备。 例如 DRV2604/DRV2624、它在内部存储波形、然后可以使用触发器回放(同时支持 ERM 和 LRA)。 DRV8601是一款模拟输入放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    没有 IIC 端口、只有一个没有 PWM 功能的公共 IO 端口。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry、您看了数据表吗? 有关如何使用 PWM 输入驱动此器件的完整说明。

    您原来的问题是说"没有 PWM"。 现在您想使用 PWM 吗? 我不明白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    现在的情况是 IO 端口没有 PWM 功能、如何在没有 PWM 的情况下驱动 IO 端口上的极化电机?  

    谢谢、此致、

    樱桃