This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:吊扇转速

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189825/drv10983-ceiling-fan-speed

器件型号:DRV10983

大家好、

您能在以下客户咨询方面提供帮助吗?

"我使用一个用于吊扇的 BLDC 电机和一个 DRV10983连接驱动器来运行它

BLDC 电机在启动时旋转不平稳、电机速度会随着速度接近其最大速度而变化。我认为问题是我的 I2C 寄存器设置。

电机的参数。
24伏、1.8安、30瓦、380 RPM、R ph 至 pH 2.1欧姆、相位电阻= 1.05欧姆、540 Kt

要运行电机、我已经设置了下面的 EEPROM 参数。
地址值
0x20 = 0x48
0x21 = 0x59
0x22 = 0x79
0x23 = 0x4B
0x24 = 0xC4
0x25 = 0xFE
0x26 = 0x57
0x27 = 0xE9
0x28 = 0x0E
0x29 = 0xFA
0x2A = 0xBB
0x2B = 0x0E

如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    让我回顾一下这些数据、明天再回到您的身边。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    谢谢你。 如果您需要原理图或其他参考、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我查看了寄存器设置。 IPD 电流阈值设置为2.4A、对于额定电流为1.8A 的电机而言、该阈值较高。 我们是否可以要求客户将电流降低至1.0A 或1.2A? 而且、我不确定"启动时旋转不会平滑"是什么意思。 如果他们可以通过共享电机相电流波形或展示此行为的简短视频来添加更多详细信息、那将会非常好。  

    在最大速度下、如果电机速度波动、我们可以要求客户检查 "估算的 BEMF 常数 KT"。 这可以通过 I2C 从寄存器地址0x15和0x16读取。 如果此参数波动、则电机转速也会波动。 我们可以要求客户调整交货周期(TCtrlAdv)、直到估计的 KT 停止波动。  有关交货周期的更多详细信息、请参阅 DRV10983数据表中的第8.4.5.7节。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    他们尝试 将 IPD 电流阈值从1.0A 调整为1.2A、但输出保持不变。 此外、电机仅在开环中旋转、 您能否告诉我 DRV10983在达到额定速度时是否会从开环状态变为闭环状态、或者是否要进行 PRAM 更改以使电机在闭环中运行?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    Vishnu 今天是 OOO,但下周应该回来。  

    当他回来时、请预计他会对您的评论/问题做出回应  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我不确定"输出保持不变"是什么意思。 在启动过程中、风扇是否发出噪音或沿相反方向移动?  当电机速度达到 "开环到闭环阈值"时、电机进入闭环。 此频率配置为8Hz、因此在8Hz 以上、电机应开始在闭环中旋转。 电机进入闭环时是否会触发任何故障?   

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    问题仍然存在;我们将 IPD 电流阈值设置为1.2A、电机平稳启动。 然而、一段时间后、如果我们关闭并再次打开电源、我们看到电机开始急动、当达到其转速的40%时、电机开始正常工作。

    将以下参数设置为片上的 EEPROM。  

     地址      值

    0x20     =     0x48  
    0x21     =     0x59
    0x22     =     0x79
    0x23     =     0x4B  
    0x24     =     0xc4.
    0x25     =     0xFE
    0x26     =     0x79
    0x27     =     0xE9
    0x28     =     0x0E
    0x29     =     0xFA
    0x2A     =     0x5B
    0x2B     =     0x0E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否与客户核实重新打开电源时电机是否滑行? 如果电机以非常低的速度滑行、BEMF 将会很低、器件将无法检测初始速度。 您是否可以建议客户将初始速度检测阈值设置为1.6Hz 或0.8Hz、然后重试?  

    此致、

    Vishnu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishu,

    客户将初始速度检测阈值从0.6Hz 增加到1.8Hz、但是输出保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    电源重新打开时、电机是否惯性滑行? 是否会触发任何故障?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [引用 userid="510099" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189825/drv10983-ceiling-fan-speed ]24伏、1.8安、30瓦、380 RPM、R ph 到 pH 2.1欧姆、且相电阻= 1.05欧姆、540 kt [/quot]

    我很好奇、对于吊扇来说、此电机似乎很小/功率不足、为什么要运行24V 直流吊扇?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Brian Dang -这是印度的客户、印度的吊扇通常在30W-35W 范围内、并在24V 直流电下运行。 反激式转换器通常用于将240V 50Hz 转换为24V DC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu、他们为什么不使用小型交流感应电机? 反激式转换器更少、无需电机驱动器/FET /板。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,交流感应电机也用于印度的吊扇。 印度80%的吊扇采用 AC 感应技术。 20%是 BLDC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢你的等待。  电源恢复时没有电机滑行、但在某些情况下、在电机达到其额定转速后、它们可以看到急动、直到电机达到最小转速(5至10秒)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    当开环电流设置为高电平时、我们可能会看到电机急动。 您能否让客户将开环电流设置为0.8A 并重试?  

    我已向您发送了一封电子邮件。 您能否通过电子邮件共享客户的详细联系信息?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我看到了您的电子邮件并回复了客户的联系信息。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marvin! 我要关闭此主题。 让我们将讨论移至电子邮件。