This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:如何使用霍尔传感器进行控制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179549/drv8305-q1evm-how-to-control-with-hall-sensor

器件型号:DRV8305-Q1EVM

DRV8305-Q1EVM 基本上是无传感器控制、但我想与霍尔传感器配合使用。

我按如下方式进行连接、但操作与无传感器相同。

我使用的是 InstaSPIN GUI、软件设置与用户指南相同。

您会告诉我如何与传感器配合使用吗?  谢谢。

-跳线 J8:连接至5V

-按如下方式连接电机的霍尔传感器和 H13。  

 电机传感器         EVM H13

 VDD (5V)           -引脚5

 u             -     引脚4   

 五             -     引脚3

 W             -     引脚2

 GND          -     引脚1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kobayashi-San -

    连接如下:  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Kobayashi-San、

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-San:

    很抱歉耽误你的回答。

    我已经检查了您的建议、但在有传感器的情况下、我仍然无法使用。

    是否应使用程序更改? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    不幸的是、我今天没能看到这一点、但我很快会回复您。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    感谢您的耐心等待。

    InstaSPIN-FOC GUI 应用专为无传感器 BLDC 应用而设计、遗憾的是不支持有传感器应用。  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。 现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    ~Alicia