This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机控制开发。

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8353RS-EVM, DRV8353RH-EVM, DRV8353, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188268/motor-control-developement

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RHDRV8353RS-EVMDRV8353RH-EVMDRV8353LAUNCHXL-F280039C

各位专家:  

我想学习 BLDC 或 PMSM 电机控制的 FOC、  

这是我的电机、  

具有霍尔传感器的 BLDC。 24V/11A/200W

2.具有霍尔传感器的 BLDC。 48V/245A/2kW

对于200W 电机、我希望将"BOSTXL-DRV8323RH"用于功率级设计。  

对于2kW,是否有任何推荐的解决方案?  

使用 LAUNCHXL-F280039C 的控制板。  

这款启动板对我的电机是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    不幸的是、我今天没能看到这一点、但我很快会回复您。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的耐心等待。

    [引用 userid="361853" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188268/motor-control-developement ]1. 具有霍尔传感器的 BLDC。 24V/11A/200W [/报价]

     BOOSTXL-DRV8323RH EVM 应非常适合上述电机。

    [引用 userid="361853" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188268/motor-control-developement ]2. 具有霍尔传感器的 BLDC。 48V/45A/2kW/quot]

    对于48V 电压轨应用、 DRV8353非常适合。 以下评估板可用于评估此器 件:DRV8353RH-EVM (硬件接口)或 DRV8353RS-EVM (SPI 接口)。

    [引用 userid="361853" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188268/motor-control-developement "]

    使用 LAUNCHXL-F280039C 的控制板。  

    这款启动板对我的电机是否正常?

    [/报价]

     DRV8353Rx-EVM 仅可 使用评估套件随附的 ISOF28027F MCU PCB 进行评估。

    虽然您可以使用 LAUNCHXL-F280039C 来评估  BOOSTXL-DRV8323RH、但只要 EVM 与 Launchpad 之间建立正确的连接、 您必须使用自己的软件来评估 EVM、因为 TI 提供的固件/GUI 旨在与MSP430F5529XL LaunchPad 开发套件配合使用。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。 现在关闭线程。

    最棒的

    ~Alicia