This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:奇怪的相电流波形

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185212/drv8305-strange-phase-currents-waveforms

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我使用 TMS320F28379D launchpad 和 DRV8305N 评估板旋转具有无传感器控制功能的 PMSM 电机。

PWM 频率为20kHz、电流信号采样为20kHz、使用低侧分流器和增益为10V/V 的 DRV8305N 运算放大器测量电流。

ADC 电流范围为+/- 50A。 负载是螺旋桨、因此更高的速度需要更大的电流。

在高速和高电流(3000RPM)下、我将在 DRV8305N 电流感应输出(SOx)处获得这些波形:

(下图中的峰值正弦振幅相当于约25A、因此与整个 ADC 范围有很大的裕度)

 

我看到两个奇怪的东西:

1.蓝色电流不对称(ON +大于 ON -)

2.低于0A 的黄色曲线正弦部件具有非正弦形状、而是一些三角形/尖峰(标记为绿色笔)

在开环中、所有电流都是对称的。

在闭环情况下、调节速度和电流越高、黄色电流越尖锐/尖峰/三角( 在其底部(低于0A)部分)、蓝色电流越多(偏移越大)

高于3300RPM 的电机失去控制并停止旋转。

根据 IQ 压降(电机电阻和电感)、反电动势电机的工作转速应为4000RPM  

是否有人知道问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    [引用 userid="419566" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185212/drv8305-strange-phase-currents-waveforms "]在高速和高电流(3000RPM)下、我在 DRV8305N 电流感应输出(SOx)处获取这些波形:[/quot]

    由于它们是分流电流传感器、您是否确保仅在下 FET 导通时对 SOx 进行采样? 在任何其他情况下、采样电流无效、可能会看起来失真。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我仅在打开支持较低 MOSFET 时进行采样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉耽误你的回答。

    您是否可以共享包含 CSA 输出(SOx)以及电流探头相电压的波形?

    此外、根据电流信息、您目前的器件工作占空比似乎接近100%、这将导致低侧采样不够、这可能导致您看到的一些失真。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您的问题已得到解决、或者您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    ~Alicia