This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424E:DRV8424E 是否具有输入抗尖峰脉冲滤波器(可能会导致输出抖动问题)?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8424E, DRV8412, DRV8844, DRV8424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196489/drv8424e-does-drv8424e-have-inputs-deglitch-filter-might-cause-output-jitter-issue

器件型号:DRV8424E
主题中讨论的其他器件:DRV8701DRV8412DRV8844

我们的原始设计使用 DRV8701在 PH/EN 模式下驱动电机、但输入抗尖峰脉冲滤波器会导致输出抖动、从而在输入 PWM 不为零但恒定时产生小的可闻噪声;下面是我发布的问题的链接: e2e.ti.com/.../4375137

我们希望改用 DRV8424E、数据表中没有提到输入的抗尖峰脉冲滤波器、但我想与 TI 工程师再次确认这一点。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、确实如此。  DRV8412和 DRV8844的输入上没有任何抗尖峰脉冲。  是否可以考虑使用这些器件?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如何判断 DRV8424E 是否具有输入抗尖峰脉冲滤波器? 我在数据表中搜索了"抗尖峰脉冲"、除 OCP 滤波器外没有找到任何其他器件。

    8412对应用程序来说是超致命的、但8844似乎还可以。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们更喜欢使用 DRV8424E、它采用较小的方形24引脚封装、而对于8844则采用28引脚 PWP 较大的封装。

    因此、我需要通过数据表确认8424具有可能导致输出抖动的输入抗尖峰滤波器。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    Ryan 今天不在办公室、下周一是美国的国庆节。 请期待他在下周中的反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有人可以在 PH/EN 模式下使用 DRV8424EVM、然后输入恒定 PWM、即10% PWM 占空比、然后检查输出以查看输出 PWM 信号是否抖动? 我不想仅仅为了验证这一点而购买100美元的 EVM 板。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    它将具有抖动。  多少钱...我不确定。  但我认为您无法接受任何数量、这就是我建议100%没有此输入电路的 DRV8844的原因、因为我定义了该器件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我感谢您提供的信息。  

    我本人和我相信其他用户也希望了解如何通过阅读数据表来确认哪个驱动器具有输入抗尖峰脉冲滤波器、或者没有输入抗尖峰脉冲滤波器、那么我应该在数据表中查找哪些信息? 我是设计人员、因此我应该拥有证明设计合理所需的文档。 抱歉、您的单词不足以证明8424具有输入抗尖峰脉冲、8844没有。 应在其数据表中标识该特性。

    我不是在波音公司或 Lockheed Martin 工作、但我相信您知道 E2E 帖子不是其设计文档的有效信息。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我完全同意数据表中的内容。  我将与我们的系统工程团队一起处理这一问题。

    此致、

    Ryan