This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:DRV8243H-Q1EVM

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199283/drv8243h-q1evm-drv8243h-q1evm

器件型号:DRV8243H-Q1EVM

nFAULT 的上升沿是否只是 ClearFault 或  NSLEEP 脉冲期间唤醒的确定指示?
提出问题的原因是为了最大限度地缩短 NSLEEP 脉冲的时间、其声明为20µs μ s 至40µs μ s。

B.R. Norbert ***  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。  您是指数据表中的 TRESET 吗?  这是最大值  复位的脉冲时间为20us。  但是、nFAULT 在5us 至20us 之间的时间可能会上升、以确认发生了复位。   

    一旦 nFAULT 上升并进行确认、nSLEEP 引脚可恢复为高电平。

    此致、

    Ryan