尊敬的 TI 团队:
测试环境:使用具有12V 电源的 DRV8908-Q1EVM 开发板和 DRV89xx-Q1配置面板。
测试步骤:将 DRV89xx-Q1配置为 OUT1作为输出端口、关闭 OUT1开路诊断、并将频率设置为80Hz/100Hz/200Hz/2000Hz、将 OUT1作为高侧驱动器作为 PWM 输出、并将占空比设置为5%/50%/95%、配置步骤如下:




下表显示了设置值和实际测试值:
|
频率 占空比 |
80Hz |
100Hz |
200Hz |
2000Hz |
|
5% |
87.25HZ/4.88% |
104.67HZ/4.82% |
209.25HZ/4.61% |
没有任何波形 |
|
50% |
87.2HZ/49.4% |
104.66HZ/49.36% |
209.30HZ/49.1% |
2093HZ/44.91% |
|
95% |
87.2HZ/94.3% |
104.67HZ/94.27% |
209.27HZ/94.01% |
没有任何波形 |
可以看出实际测试值和设置值之间存在很大的差距、 所以我的问题是为什么会出现这个问题以及如何解决这个问题? 非常感谢!