主题中讨论的其他部件:DRV10987、、、 MCF8315A
我有一个使用 DRV10987的现有设计。 我想升级到 MCF8316A、并使用相同的电机。 我记得、弄清如何在 DRV10897上对所有配置参数进行编程是很困难的。 是否有关于如何使用 DRV10987中的配置参数对 MCF8316A 进行编程的速查表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个使用 DRV10987的现有设计。 我想升级到 MCF8316A、并使用相同的电机。 我记得、弄清如何在 DRV10897上对所有配置参数进行编程是很困难的。 是否有关于如何使用 DRV10987中的配置参数对 MCF8316A 进行编程的速查表?
尊敬的 David:
DRV10987和 MCF8316A 在设计、引脚排列、寄存器映射等方面是完全不同的器件 遗憾的是、我们没有工具将 DRV10987配置转换为 MCF8316A。 但是、我们有 MCF8316A GUI、通过该 GUI、可以使用 MCF8316AEVM 快速完成调优。 可在数据表(第1页)中找到用于下载 GUI 的链接。 在 GUI 主页中、单击"Start Guided tuning"、您将看到有关如何调优电机的分步指南。 如果您发现任何问题、请告诉我。

此致、
Vishnu