This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L9338MD 替代产品

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC44L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199976/l9338md-replacement

主题中讨论的其他器件:TPIC44L01

您好!

TI 是否提供可替代 STM L9338MD 的器件?

引脚对引脚兼容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的参与! 此处放置的最佳器件是 TPIC44L01。 该器件还是一款4通道低侧驱动器、支持 SPI 接口、有助于优化电路并设置保护功能。 这些器件之间需要强调的一个差异是输入电压范围。 下面您可以从 TPIC44L01数据表中找到一个屏幕电容、该电容说明了建议的工作条件:

    请验证这些输入电压阈值是否适用于您的特定应用。 您是否能够分享任何应用程序详细信息? 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Alex Weaver