请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1、 DRV8714-Q1
我计划在独立 PWM 模式下使用电机驱动器。 两个电机的 PWM 频率均为20kHz。 第一个电机的最大电流为1A、第二个电机的最大电流为7A。 我将使用两个具有不同 MOSFET 和额定电流的 MOSFET 半桥。 在我的应用中、我需要同时控制两个电机。 我在以下链接中参考数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8703-q1.pdf?ts=1677129054710 。 数据表中的以下语句"独立半桥模式允许共享半桥以经济高效的方式顺序控制多个直流电机"令人困惑。
是否可以 在独立半桥模式下一次同时控制两个电机(具有不同的额定电流)?