This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825电流值、以 RMS /峰-峰值/峰值为单位?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198916/drv8825-drv8825-current-values-in-rms-peak-to-peak-peak-value

器件型号:DRV8825

I.chop 指的是峰值。

但是、额定输出电流 I.OCP 是指 RMS /峰峰值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计 Vxref = 1.57V

    当 R.Isense = 100 mΩ 时、我应该得到 I.chop = 3.14A (PEAK)= 2.22A (RMS)。

    I.chop = 3.14A (峰值)违反 OCP 和额定输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的提问。

    I CHOP 是指输出电流限制为的最大电流。  一旦电流达到电流斩波阈值、电桥将禁用电流、直到下一个 PWM 周期开始。

    持续电机驱动输出电流以 RMS 电流为基准、我们建议不要超过此驱动器的2.5A 绝对最大规格。

    OCP 是电流值、超过该值、器件将禁用输出。  每个 FET 上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制流经 FET 的电流。 如果此模拟电流限制的持续时间长于 OCP 时间、则 H 桥中的所有 FET 将被禁用、nFAULT 引脚将被驱动为低电平。 在应用 nRESET 引脚或移除并重新应用 VM 之前、器件将保持禁用状态。  请注意、过流保护不使用用于 PWM 电流控制的电流感测电路、并且与 ISENSE 电阻值或 xVREF 电压无关。

    3A OCP 是可触发 OCP 事件的最小阈值、但它可能会因温度、负载电流、电压等而变化 系统中的 OCP 可能高于3A。

    希望这能提供一些澄清。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的澄清、他们符合我对驾驶员的理解。

    我需要的部件是:“持续电机驱动输出电流是指 RMS 电流,我们不建议超过此驱动器的2.5A 绝对最大规格。” 而且、我了解我的 I.chop = 2.22A (RMS)仍在额定电流范围内。

    我的后续问题是:OCP (最小值) 3A 是否也是指 RMS 电流(无峰值电流,类似于 I.chop)?

    谢谢、

    Jerry OOI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    OCP 的含义更详细、因此它是器件在关断以保护驱动器之前可以承受的最大电流。

    我建议您观看此培训视频、该视频将更详细地解释该概念。

    https://training.ti.com/zh-tw/peak-vs-rms-current

    RMS 电流与热关断/警告更密切相关、如果 IC 由于潜在的高电流而变得过热、则器件会关断。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    再次感谢您的澄清。

    此致、

    Jerry OOI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不用客气!

    最棒的

    Akshay