请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312 你(们)好
我想问一下 DRV8312的死区时间定义。
基本上 、我认为死区时间是指将微型计算机信号的高侧 FET 和低侧 FET 一起关断的时间。
该 IC 不需要 输入高侧和低侧 FET 信号、因此我认为它会自动控制该 IC 中的死区时间
根据数据表、提到死区时间为5.5ns、但提到导通和关断时间为14ns。
因此、由于 开通和关断时间、我认为很难控制5.5ns 的死区时间。
当用常规 MCU 控制信号定义的死区时间表示时、该 IC 的死区时间是多少?
是5.5ns + 14ns?
此致
Naoki