This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8436:DRV8436 -相同器件的两个不同说明

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8436, DRV8436E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199754/drv8436-drv8436---two-different-descriptions-for-the-same-part

器件型号:DRV8436
我通常认为最近的修订是福音,但在这种情况下,所引用的两个修订显示完全不同的操作。  
 在2022年7 月的修订版中、引脚25、24、23、22描述了每个输出的4个输入2、并描述了引脚25 AIN1、引脚24 AIN2。 说明了如果 AIN1为高电平且 AIN2为低电平、 则 OUT1和 OUT2之间将存在正向电流。  与引脚23和22 (BIN1和 BIN2)类似。  在该引脚18中、VrefA 最大为3伏、我使用5伏进行控制。
 2022年5月 、相同的引脚具有命名 ENABLE、DIR、STEP、M1。  该步骤被描述为"阶跃输入。 上升沿会导致分度器前进一步;内部下拉电阻器。"   在此引脚18中、M0与 M1一起控制步进模式。
这是同一芯片的两个完全不同的描述。  我如何区分这两种运行方式。   实际上、它们应该是两个不同的数字。