This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:如果没有 USB 5V 电源、电机将无法驱动

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM, DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198903/drv8308evm-motor-will-not-drive-without-usb-5v-power

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8308

我将使用 DRV8308EVM 测试  BLDC 电机驱动应用的 DRV8308 IC。 我已使用 GUI 将所需的寄存器值烧写到 OTP 存储器中、现在我 使用外露的 SPI 引脚使用 Arduino Mega 直接控制 IC。 我能够读出每个寄存器的值、它们与我刻录到 OTP 存储器中的值相匹配、从而确认我的 SPI 连接到 IC。

我的问题是、当我从 Arduino 切换启用引脚时、我的电机仅在停止前短暂旋转。 但是、当插入 USB 或我直接向 USB5V 测试点施加5V 电压时、电机的行为与我预期的完全相同。

我很幸运地浏览了 DRV8308EVM 用户指南、了解了此 USB5V 所提供的功能的原理图、是否缺少了一些可在内部提供此5V 电压的设置或跳线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    我已经将此主题分配给了我们团队的同事 Vishnu、

    但是、如果移除 USB 5V 电压轨会影响器件性能、您可能需要查看功能方框图中的各种逻辑电平信号以及 EVM 上的探头测试点、以了解存在/不存在5V 电压轨时的"区别"。

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的快速响应。 我已经按照您的建议、在使用和不使用外部5V 电源的情况下探测可用的测试点。

    VREG 看起来不受外部5V 的影响、因为在移除 USB5V 后、探测霍尔传感器电源时未显示任何变化。

    我能够确定、当 USB5V 断开时、FAULTn 线路的无效"高"电压大约为1.8V、而当 USB5V 连接时、该电压大约为3.25V。 方框图显示 FAULTn 线路直接来自 DRV8308 IC 的引脚、这是否意味着 IC 使用 USB5V 电源供电? 方框图表示从 VM 降压电源、但我不确定评估板上是否发生了不同的情况。

    目前   、通过 EEPROM DIP 连接器提供电压的工作正在进行、但如果能为更清洁的解决方案提供任何帮助、将不胜感激。  

    谢谢、
    Matt B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在 DRV8308EVM 原理图中、5VCC 来自 USB、这为 FTDI 芯片供电。 FTDI 芯片输出3.3V、用于为 MSP430加电。 MSP430中的引脚10将使能引脚切换为激活状态。 您能否移除将 ENABLE 引脚连接到 MSP430并尝试使用 Arduino 进行切换的跳线 JP12?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我使用 Arduino 切换 ENABLE 引脚、并且看到相同的结果。 我还将使能引脚接地并翻转 了寄存器0x00中的 ENPOL 位、以便开启电机。 这在为电路板提供 USB5V 电压时同样有效、但一旦移除 USB5V 电源、切换将不再工作。

    此外、我 已将 VREGEN 位设置为1、因此无论 ENABLE 引脚如何、VREG 电源都应保持开启状态。 复位引脚也已接地。

    谢谢、
    Matt B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    来自 USB 的5VCC 用于为霍尔传感器供电。 当移除 USB 时、霍尔不会接收到电源、因此电机不会旋转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢您深入探讨这一点、我们似乎无法为该 USB5V 供电。 U7芯片未通过 VREG 电源轨供电、我对此感到惊讶、但很高兴得到同样的答案。

    谢谢、
    Matt B