This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:查看 schmatic

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200111/drv2667-review-the-schmatic

器件型号:DRV2667

你(们)好,先生

您能帮您仔细检查电路吗? 还是 在布局中提供建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我唯一的意见是、数据表建议使用2.2k Ω 的 I2C 上拉电阻器。 您的原理图具有4.7kOhm。 数据表中的第10章也给出了布局建议。

    此致、

    Jeff McPherson