This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:加电后故障低电平、DVDD 0.2V、VM=24V

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199498/drv8425-nfault-low-after-power-up-dvdd-0-2v-vm-24v

器件型号:DRV8425
Thread 中讨论的其他器件:DRV8424EVM

大家好、

原理图如上所示、您能否帮助检查此问题的可能原因? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问。 我们将在周一之前进行审核并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    能否直接在 IC 上检查 nSLEEP 引脚?

    此外、CPH/CPL 电容不正确。  应为22nF (0.022uF)。  它比 VCP 电容器小10倍。   

    他们是否尝试过多个 IC?   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    [报价 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199498/drv8425-nfault-low-after-power-up-dvdd-0-2v-vm-24v/4525048 #4525048"]是否可以直接在 IC 上检查 nSLEEP 引脚?

    IC 的 nSLEEP 引脚处于高电平、大约为5.1V。

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199498/drv8425-nfault-low-after-power-up-dvdd-0-2v-vm-24v/4525048 #4525048">此外、CPH/CPL CAP 不正确。  应为22nF (0.022uF)。  它比 VCP 电容器小10倍。   [/报价]

    在调试期间、电容器已被替换为0.022uf。  

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199498/drv8425-nfault-low-after-power-up-dvdd-0-2v-vm-24v/4525048 #4525048">他们是否尝试过多个 IC?   [/报价]

    3个 IC 已经过试用、但这3个 IC 属于同一批次。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    IC 是通过认可的经销商订购的吗?  您可以发送正面标记图片吗?  

    客户是否有 EVM?  如果是、他们可以将其中一个样片放在 EVM 上以验证操作。  DRV8424EVM 将支持该器件。

    此致、

    Ryan