This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何使用 BLDC 集成式 FET 驱动器将3个 CSA 输出转换为1个

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219254/faq-how-to-convert-3-csa-outputs-to-one-with-bldc-integrated-fet-drivers

主题中讨论的其他器件:DRV8311HEVM

在设计系统时、有时您可能会发现 MCU 上可用的 ADC 通道数量有限。 减少所需 ADC 通道数量的一种方法是将来自 BLDC 集成式 FET 器件的3个 CSA 输出转换为1 (请记住、该实现旨在用于梯形换向、因为 FOC/正弦波可能需要所有3个 CSA 的输出。)

将3个 CSA 的输出转换为一种方法涉及使用3个肖特基二极管。 为此、您需要执行以下步骤:

  1. 将 CSA 的每个输出端连接到肖特基二极管的阳极、并将其阴极连接在一起以形成组合输出电压。
  2. 在组合输出电压上连接一个负载电阻器、以将电流测量值转换为可由电压测量电路读取的电压测量值。
    1. 确保负载电阻器能够相当快地下拉电流。 负载电阻器的建议范围是10kΩ Ω 到100kΩ Ω 之间。

注意:不要忘记考虑从 CSA 输出到 ADC 的二极管压降

下图显示了上述步骤的电路图:

下面的波形展示了使用具有以下配置的 DRV8311HEVM 监测 VOUT 以及 ISENA、ISENB 和 ISENC 引脚上电压的布线:

  • PVDD = 15V
  • 增益= 2V/A
  • μs = 200V/μ s
  • MODE = 6x PWM 模式
  • 负载电阻器= 20kΩ Ω

波形1:10%占空比                                                   

波形2:50%占空比  

 

波形3:90%占空比